This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:用于评估 MCF8329A-Q1

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329RRYEVM, MCF8329A-Q1, MOTORSTUDIO, MCF8329A, MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1564558/mcf8329evm-using-it-to-evaluate-mcf8329a-q1

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A-Q1、MCF8329RRYEVM、 MOTORSTUDIOMCF8329A

工具/软件:

尊敬的 TI-Team、

我们正在开发汽车器件、因此需要 MCF8329A-Q1。 但是、为了进行评估、我想知道 是否可以将 EVM 与  MCF8329A 配合使用? 到目前为止 、我们已经使用 MCF8329RRYEVM、但 某些文档不适用、 例如“MCF832xx — 开环到闭环切换调优“、因为“-Q1"芯“芯片没有 DACOUT、或者 motorstudio 中的描述适用于 MCF8329EVM。

是否存在任何功能差异(例如寄存器不同,算法不同...)?  我在数据表中找不到合理的差异

此致、

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好手动、

     MCF8329A 和 MCF8329A-Q1 使用相同的 FOC 算法。   MCF8329A-Q1 中不支持 DACOUT/SOx/SPEED_ANA、BRAKE、VREG 和 GTRL 引脚功能。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinesh、

    感谢您的回答。 那么、您是否建议使用  MCF8329EVM 进行 MCF8329A-Q1 的预开发 、因为它具有额外的输出(用于调试)、但几乎所有其他寄存器都相同、因此不应该引发任何重大问题?

    此致、

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    是、您可以使用  MCF8329EVM 进行评估并迁移到 MCF8329A-Q1、而无需更改寄存器设置。

    谢谢、

    Dhinesh