This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:推荐用于 Sprinter D2 的器件 (NIDEC)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1564158/drv2624-recommended-device-for-sprinter-d2-nidec

部件号:DRV2624
主题: DRV2625 中讨论的其他部分

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑使用 LRA 触觉驱动器 (Sprinter D2/Nidec)。
您是否有针对此 LRA 的推荐器件?

*Sprinter D2/Nidec
最大电流:230mA  
接口:IIC
操作系统: Linux6.6.36 (Yocto Project)



BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    您可以选择 DRV2624、或者如果您需要内部波形发生器、也可以考虑 DRV2625。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San:

    感谢您的答复。
    我可以通过 Yocto Project (Linux) 控制 DRV2624 或 2625 吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    是的、您可以 通过 Linux 驱动程序控制 DRV2624 或 2625。 谢谢。