This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:是否可以阻止 VDS 监测跳闸点设置功能?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1564531/drv8329-q1-can-vds-monitor-trip-point-setting-function-be-blocked

器件型号:DRV8329-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

 

对于 DRV8329-Q1 的 VDS 监控跳闸点设置功能(VDSLVL 引脚)、是否可以在不使用该功能时将其阻止? 如何阻止它?

谢谢!

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    是否要禁用 VDS 显示器? 如果是、您必须使用 100k Ω 电阻器将此 VDSLVL 引脚连接至 GVDD。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yara、

    是的、我想禁用它。

    此致、

    Leo