This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8144-Q1:阻抗估算器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8144-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1564592/drv8144-q1-impedance-estimator

器件型号:DRV8144-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我们的客户询问我们是否可以在 DRV8144-Q1 中的“阻抗估算器“上提供更详细的电路。

您能否提供与以下两个问题相关的一些更详细的信息:

1.器件是否可以在没有提供 VM 电源的情况下测量外部电阻值?

2.如果需要 VM 电源,设备如何测量每个引脚的电阻。

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    [quote userid=“464449" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1564592/drv8144-q1-impedance-estimator 器件可以在没有提供 VM 电源的情况下测量外部电阻值吗?

    对于 DRV8144H-Q1、VDD 和内部偏置电 压在 VM 内部生成。 因此、器件必须存在 VM 才能读取 ITRIP、SR 和 DIAG 所需的设置。  

    [quote userid=“464449" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1564592/drv8144-q1-impedance-estimator 如果需要 VM 电源、该器件如何测量每个引脚的电阻。

    该器件使用内部偏置电压/电流来设置/上拉引脚的电压。  GND 电阻将改变引脚的电压、如果电压在阈值范围内、则会设置 ITRIP、SR 或 DIAG。

    此致、

    Joshua