This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:如何实现 4A 的电流

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1564178/drv8462-how-to-achieve-a-current-of-4a

器件型号:DRV8462


工具/软件:

我们首先测得通过硬件模式的 A+相位输出电流的峰峰值为 10.0A;
使用 SPI 模式、启用自动扭矩功能、将 ATQ_CTRL12 寄存器配置为 0xFF、并测量 A+相位输出电流的峰峰值至 10.0A。
目前、我们希望将输出的有效值调整为 4.0A。 ATQ_CTRL12 寄存器是否应该配置为 0x92

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    感谢您的发布。

    如果您尚未观看、请参阅以下 应用手册视频。 如果我使用 ATQ_CTRL12 寄存器= 0xFF 正确理解、峰值电流为+/- 5A。要实现+/- 4A、该值必须设置为 255 *(4/5)= 204 或 0xCC。 必须将 ATQ_CTRL11 寄存器设置为系统中步进器的最小电流、使其能够在不以最低负载扭矩失速的情况下运行。 另外、这里还有几篇 E2E 帖子以及有关该主题的讨论、可能会对您有所帮助。 您可以通过在 e2e.ti.com 上进行简单搜索来访问这些内容。 谢谢你。

    此致、Murugavel