This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:用于补偿封装高度的热界面材料

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1563784/drv7308-thermal-interface-material-to-make-up-for-package-height

器件型号:DRV7308


工具/软件:

您好、专家、

我快速收到了有关 GaN IPM 厚度的问题、

由于 DRV7308 的 IC 厚度 (1mm) 比通常的 IGBT IPM 薄得多、因此客户需要审查电机的后盖、并考虑改变其机械形状。

您是否见过任何其他 WW 客户也在使用热界面材料(您在 IPM 上放置粘土类材料来连接散热器)做类似的事情?

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我不记得有任何客户这样做、因为 DRV7308 的主要优势之一是与 IGBT 相比、GaN 具有更高的效率、因此在大多数情况下能够移除散热器。 DRV7308 QFN 封装未针对顶部散热进行优化、因此大部分热量通过 PGND 和 OUTx 焊盘耗散。 添加热界面材料 (TIM) 肯定不会有什么坏处、但可能没有必要、需要分析有效性。 客户可能希望根据 GaN 的温升与效率来评估是否有必要、并比较如果添加 TIM、他们实际上能够实现的热改善程度。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您发送编修。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您! 如果这样可以解决您的问题、请随时选择“This resolved my problem“(此问题已解决)按钮。 谢谢!

    此致、

    Anthony Lodi