请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8434A工具/软件:
在我的系统中、我将 STL_MODE 引脚连接至 VDD 以启用失速检测。 如果我出于任何原因想要禁用失速检测、是否可以将 STL_TH 引脚可靠地设置为 0V 来实现? 或者、实现该目的的唯一方法是使用 STL_MODE 引脚和接地之间的 330K 电阻?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在我的系统中、我将 STL_MODE 引脚连接至 VDD 以启用失速检测。 如果我出于任何原因想要禁用失速检测、是否可以将 STL_TH 引脚可靠地设置为 0V 来实现? 或者、实现该目的的唯一方法是使用 STL_MODE 引脚和接地之间的 330K 电阻?