This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:预驱动停止输出

Guru**** 2559970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1565219/drv8323-the-pre-drive-stopped-outputting

器件型号:DRV8323


工具/软件:

您好专家

当我们使用不带 SPI 的 DRV8323HRTAR 版本进行电机驱动时、在 BCI 75cm 200mA 抗扰度测试期间、预驱动停止在 57MHz 和 197MHz 输出。 我想问一下如何调整故障检测时间以及设置故障自恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能详细说明一下、您正在运行的这项抗扰度测试的测试条件是什么? 触发了什么故障? 有些故障具有可调节的抗尖峰脉冲周期、有些故障没有。

    此致、

    Yara