This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:测试故障模式

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8876EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552414/drv8876-q1-testing-failure-modes

器件型号:DRV8876-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8876DRV8876EVM

工具/软件:

您好团队:

我一直在为我的应用测试 DRV8876、在此测试中、我们将 VDC (+12V) 连接到 VM、将负极端子连接到 OUTA、将 GND 和 PGND 端子连接悬空。 最初、电路汲取了 13A 的高电流脉冲、之后未观察到任何变化。 IC 测试后发现状态良好、我无法理解它是如何改变电路的行为的? 故障引脚 可以 在没有任何基准点 (GND/PGND) 的情况下触发吗?

此致、

Jishnu K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishu:

    您能提供一个粗略的设置方框图吗、想确保我不会误解设置吗? 此外、请在此测试条件下提供器件的任何输入

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    以下是测试:

    主要思路是试验 GND 端子连接到输出端子而不是接地引脚的故障情况。 基准接地将悬空、输出端子将接地。 从电池汲取的电流波形如下所示。 当前峰值为 13A、脉冲持续时间为 3ms。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jishnu K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    感谢您的额外解释、请允许我花几天时间来了解电流采用的路径。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    对此问题的任何更新。

    期待您的答复。

    此致、

    Jishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    对不起,我没有时间去看看这件事。 我的目标是明天作出回应。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    我在工作台上对此进行了测试、我相信很大的电流消耗可能是 VM 上的大容量电容产生的。 这项测试是在 DRV8876EVM 上完成的吗?

    我还想问、这种情况是否会导致设备出现任何问题、或者这个问题是否更出于好奇? 我需要联系我的内部团队以确定电流所采用的路径、浮动 GND 使这种分析变得更加困难。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的答复。

    我在一个按照我的规格制作的 PCB 上进行了这个实验。 遗憾的是、在某些 IC 上、它会导致故障情况。

     除此之外、还有另一项测试、其中连接了 GND 并在 OUT1 上应用了 VDC(与之类似,但 VM 是悬空的)。 这会形成一个反向电流路径、由于内部 MOSFET 二极管、这是我预期不会实现的。 这会在连接到另一个电路的电力线产生一个电压、这些电路的运行会通过 IC 吸收电流。 这会导致电路发生瞬时故障。  

    如果您能研究一下这种情况、我真的很感激、如果可能、可以推荐一些针对这种故障的保护方案。

    此致、  

    Jishnu K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    我会确保与我的团队合作确定保护方案。 我的目标是在一周内为您提供。

    此致、

    Joshua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    当天的问候。 查询时的任何更新。  

    我还想知道电流调节和控制模式是否会产生一定的影响。 目前、我使用的是具有固定关断时间和自动重试功能的静态开关。

    此致、

    Jishnu K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    我仍在与设计团队合作解决这个问题、我将在一周结束时向您提供状态更新。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    1. 能否提供 13A 峰值脉冲的放大捕获结果?
    2. 能否提供 VM 电压和器件 GND 电压(SO PGND 和/或 GND 引脚)的捕获结果? 我们希望看到该事件期间器件的 GND 跳过了多少

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    请查找您的疑问的回复:

    能否提供 13A 峰值脉冲的放大捕获结果?

    上图显示了该事件期间的电流脉冲。 结果表明、发生故障时、该值为 10A、持续时间为 4ms。

    2.是否可以提供 VM 电压和器件 GND 电压(SO PGND 和/或 GND 引脚)的捕获结果? 我们希望看到该事件期间器件的 GND 跳过了多少。

    当 Vdc 连接到 DRV8876 的输出端 且接地端连接时,我将在实验中附加波形。 不同端子的电压取值如下所示。

    在 VM(蓝色波形)、电荷泵(红色波形)和连接到另一个电路的主电源线(黄色)之间探测电压

    希望这有所帮助。

    此致、

    Jishnu K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    1. 其他电路是什么意思、只是想确保我不会误解您对这句话的意思?
    2. 您是否能够捕获 12V 电源的负极端子与 DRV8876 的某个 GND 引脚之间的电压?  
    3. 当器件损坏时、哪个引脚会短路或开路?

    我将与团队分享这些信息。 我将在下周中提供最新信息。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josua、

    请查看以下回复:

    1.其他电路是什么意思,只是想确保我不会误解你对这句话的意思?

        答案:

      

     另一个测试用例中、VM 保持悬空、并且输出连接到电池电压。 此测试用例会导致电路发生瞬时故障。 前面的波形显示在该电路中。

    2.您是否能够捕获 12V 电源的负极端子与 DRV8876 的某个 GND 引脚之间的电压?  

    答:不,我会尽快收集和分享。

    当器件损坏时、哪个引脚短路或开路?

    应答。 在 VM 和 VCP 终端中发现损坏。  在短路和烧毁情况下看到引脚。

    此致、

    Jishnu K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    感谢您快速提供其他信息。

    我想确认执行该测试的电路板上 VM 引脚上有多大的电容?  

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    VM 端子连接到 12V 总线。 除了一个 330uF 作为大容量电容连接在 12V 电力线中之外、在 DRV8876 附近连接了一个 0.1uF /50 电容。

    此致、

    Jishnu