This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8213:如何选择不同的逻辑输入?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1566700/drv8213-how-to-select-different-logic-inputs

部件号:DRV8213


工具/软件:

您好的团队、  

我想讨论如何了解“支持“1.8V、3.3V、5V 逻辑输入? 是否有一个寄存器用于选择不同的逻辑电平? 或者、它将遵循 VIN 电压电平、当前 VIN =~5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     0V 至 0.4V 的任何输入电压 都可解释为逻辑 低电平和中的输入电压 1.45V 至 5.5V 解读为逻辑高电平。  

    部分输入电压逻辑电平不需要寄存器设置。  

    此致、

    David