主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT、 DRV8161、 DRV8162
工具/软件:
您好、
我们正在将 DRV8161EVM 投入生产、用于两轮车电动汽车应用。
我们希望 将设计的峰值电流从 30A 扩展到 150A(持续 2 分钟)、标称电流为 50A。 电流检测和其他更新已完成、功能设计正常。
当前的设计查询与具有上述更改的热设计相关:
以下是查询:
- 请告知我们是否 应包覆或未包覆 DRV8161 中用于 CSD19536KTT 的热过孔。 (某些图像已附加以供参考)
- 请告知我们 在此设计中可以实现的最大铜层厚度。
- 140μ μ 布线之间的建议间距、用于将镀层厚度增加到 μ W/4oz、将内部铜层厚度增加到 70 μ W/2oz
另外、如果有其他使用 CSD19536KTT 和 DRV8161EVM 的参考设计、其中包含 我们可以参考的具有更高电流的。
祝你度过美好的一天!