Thread 中讨论的其他器件:MCF8316A、 MOTORSTUDIO
工具/软件:
我一直按照 MCF8316A 调优指南进行操作(假设它适用于 C 型电机驱动器)、所使用的电机使用一个定制定子设计和 10 个极对。 我遇到的部分问题是在 Motor Studio GUI 的 Control Configuration–Motor Parameters 部分中、我测得的 Motor Phase 电感和 Motor BEMF 常数值低于可输入的最小值。
对于电机相位直流电阻 I 测量值为 1.7Ohm、效果良好
电感测量为每相 11uH
BEMF 的结果为 1.838mV/rpm。这是使用 BEMF_CONSTANT_KE =(Eph*Te)/ sqrt (3) 计算得出的、其中我的 Eph 为 122mV、Te 为 26.1ms
但 GUI 中的电感下限为 0.02、BEMF 常数为 0.6。
这些值的单位是否与我计算的单位不同、或者我应该如何处理此范围内的值?
我注意到、空载时的电机启动急冲、只能转至低速、我假设该速度与这些错误并存。