主题中讨论的其他器件:ULC1001、DRV2911、 ULC1001-DRV290XEVM、
工具/软件:
您好、
我们正在开发基于 ULC1001 芯片组的定制 ULC 控制板。 我们已经能够以一个频率强烈地共振玻璃,但一直难以找到可靠工作的其他频率。 我还遇到过质量检测和连续运行的问题。
一些问题有助于加深理解并微调 ULC 系统的运行:
- 质量检测系统可以使用除 Zmin 之外的极值吗? calMode
突发 19 的寄存器根据正确设置频率范围
选择了极值、但如果使用、则不清楚何时突发 19 运行
说极值或测量 Zmin、因此产生误报
触发条件? 我问作为 LCS 我有相当大,我找不到
Zmin 超出频谱的音频区域、这些似乎没有
足够的频率偏移、以实现可靠的质量检测。 - 对于选择截止频率有任何推荐的设计指南吗
驱动传感器的滤波器电路的频率和其他参数。 - ULC1001 DSP 的固件是否可升级、 我注意到了
用户手册修订版本之间的一些差异可能反映了可能的固件更改。
感谢您的帮助。
此致、
Stuart