This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:GVDD UV 问题

Guru**** 2556920 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1564999/mcf8329a-gvdd-uv-problem

器件型号:MCF8329A


工具/软件:

您好:

我正在调优 MCF8329A、在更高的转速下遇到 GVDD UV 误差。

在低 RPM 下工作。

这可能是什么原因? 更大的相电流需要更高的驱动强度? 而不是,但不确定。

此错误背后的物理原理是什么? 之所以出现该误差、是因为与 CP 电容相比 GVDD 电容太小? 并且它无法在一个 PWM 周期内使 CP 电容完全充电? 或者它没有与此相关?

或者、栅极强度(低侧和高侧)是否过大?

在 MCT8329 上工作时、可以为低侧设置调制、它解决了这个问题、因此我假设这是 HS 开关的 STH ... 在 MCF 中、我们不可能设置低侧调制、因此我想使用更高的 GVDD 电容。

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能否确认它是定制硬件还是 TI EVM?

    如果是定制硬件、请确认 GVDD 电容值。 您还能分享原理图以进行审核吗?

    如果是 EVM、请在故障场景中分享 VM 电压示波器捕获结果  

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、我们在定制 PCB 上有 10xCbst 电容器的 gvdd 电容器、但这是具有低额定电压的 X5R 电容器、我们将 gvdd 电容器更改为更高的值、这是可以的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的确认。 如果问题已解决、请关闭主题。

    此致、

    Dhinesh