请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8256工具/软件:
嗨、我的客户使用的是 DRV8256、他们进行了失速测试。 问题在于,如果他们将 ITRIP 值设置为 4.16A ,则会在大约 20 秒后检测到失速,但当 Itrip 设置为 7.58A 时,将在大约 1 秒后检测到失速。 您能帮我们解释一下原因吗? 当 Itrip 设置为 7.58A 时触发 n 故障时、似乎即使输出已达到 IOCP、也会触发该故障。 他们不明白为什么。 您能帮我们提供一些建议吗? 谢谢
itrip:4.16A。 蓝色:输出电流黄色:n 故障
Itrip:7.58a