This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:栅极驱动器所需的 IBIS 模型 IC:DRV8714SQRVJRQ1

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1567004/drv8714-q1-ibis-model-required-for-gate-driver-ic-drv8714sqrvjrq1

器件型号:DRV8714-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我们致力于为 PCB 实现 EMC、信号完整性和电源完整性。 我们 在工程中使用电机驱动器 DRV8714SQRVJRQ1。

所以、这里我们处于仿真所需的 IBIS 模型中。 请团队为我们提供 IBIS 模型。

非常重要。

BR、

Suresh R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 遗憾的是、该产品不提供 IBIS 模型。  

    此致

    Shinya