This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:如何使用 Motor Studio's Smart Tuning 来使电机旋转?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1565902/mcf8316c-q1-how-do-i-use-motor-studio-s-smart-tuning-to-get-my-motor-to-spin

器件型号:MCF8316C-Q1


工具/软件:

我有一个新的 MCF8316CEVM 并将其连接到电机。 该电机具有一个极对、相电阻为 8.4 欧姆、相电感为 0.05mH。 我已按照说明将 MCF8316CEVM 的开关和其他硬件更改为正确位置并输入一些参数。 但是、在运行器件后、我收到一条错误消息。 我应该如何解决此问题? 我是否需要先将配置文件导入新的 MCF8316C 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机的额定电压为 12V、额定电流为 0.75A、转速为 25500rpm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 1 个极对(2 个极)、最大速度为 425 Hz、您能再次验证吗?

    另外、电机处于最大速度或失速电流时是否为 0.75A?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最大速度应设置为 424Hz。 我忘记了要乘以极点数量。 我的电机是一个空心杯形电机、具有一个 16 级减速齿轮箱。 额定电流为 0.75A、失速电流为 1.65A。 但是、在改变最大转速后、电机仍然开始不稳定。 我还不知道原因是什么。

    谢谢、此致。

    Zhou。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    还可使 SmartTune 找到 R、L

    不要对该值进行编程、而是直接运行。

    请遵循常见问题解答 (+)【常见问题解答】MOTORSTUDIO:SmartTune 常见问题解答 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电机的额定速度为 25500。 无论是否配备减速齿轮箱、电机 425Hz 的最大转速是否为?
    谢谢、此致

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的最大额定转速为 425Hz、但对于齿轮箱、是否可能因负载而降低转速?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否还可以参阅应用手册 《SmartTune 用户指南:如何快速设置和旋转三相 BLDC 电机》 

    谢谢、此致

    Venkatadri S.