This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:SmartTune 故障和 PCB 修订版本更改

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561283/mcf8329evm-smarttune-fail-and-pcb-rev-change

器件型号:MCF8329EVM
Thread 中讨论的其他器件:MCF8329AMOTORSTUDIO

工具/软件:

先关。 我的 PCB 看起来与说明中不同。 我找不到 SW1、还有其他一些细微差异。 上面显示 MD098A-001。 不确定这是否是下一个问题的根本原因。

假设 PCB 上缺少的元件可以省略、我尝试从 SmartTune 开始。 显示屏为灰色、未激活。 我最终会收到 CONTROLLER_FAULT 和 MPET_BEMF_FAULT。

总线电压约为 24V。 以下是连接到 EVB 的电机的规格:

谢谢!

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    先关。 我的 PCB 看起来与说明中不同。 我找不到 SW1、还有其他一些细微差异。 上面显示 MD098A-001。 不确定这是否是下一个问题的根本原因。

    >>您可以分享您的 EVM 电路板的图片吗?

    假设 PCB 上缺少的元件可以省略、我尝试从 SmartTune 开始。 显示屏为灰色、未激活。 我最终会收到 CONTROLLER_FAULT 和 MPET_BEMF_FAULT。

    >> MCF8329A 的 SmartTune 支持正在开发中、更新版本将于本月末发布。

    请分享您电机的磁极数量、我们 可以帮助您使用可作为基址的默认 JSON 文件。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinesh、

    电机有 8 对 poke。  


    感谢你的帮助。  

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    您拥有的 EVM 是 MCF8329ARRY-EVM、可在此处找到用户手册: https://www.ti.com/lit/ug/sllu383a/sllu383a.pdf

    我准备了以下 JSON 文件、假设电机基极电流为 7.5A

    e2e.ti.com/.../MCF8329_5F00_5mohms_5F00_7.5A_5F00_register.json

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dhinesh。

    加载提供的 JSON 文件时、Motor Studio 会将其标记为无效。

    我能够加载附加 json、并比较两个文件、您提供的 json 似乎没有任何问题。

    智能调优功能似乎不可用。

    FYI、我使用的用户指南是 Motor Studio 识别电路板时所链接的内容、该链接不正确。 我使用 v 0.1.30。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    请删除“"。“。 获取 JSON 文件名、然后再与 MotorStudio 配合使用。

    在下一个 MotorStudio 版本中、将为 MCF8329A 启用 SmartTune 支持。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhinesh、

    我可以使电机旋转、但遇到电流饱和故障。 有任何关于在哪里寻找诊断的想法? 此外、MotorStudio 的下一个版本将在什么时候发布?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    如果电源电压不足以驱动电机、则可能会发生电流环路饱和。 在饱和场景中、您能否分享电机状态变量数据?

    MotorStudio 版本计划于本月末发布。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我不知道这里发生了什么。 我将等待新版本... 有时、电机会旋转。 有时不会。 它永远不会进入闭环、但有时电路板对 POT 输入完全无响应、没有任何故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    您可以分享最新的 JSON 文件吗? 您遇到了哪些故障?

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的更新! 如果报告的问题已解决、请关闭主题。

    此致、

    Dhinesh