This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:使用 MCF8329EVM 驱动 BLDC 电机之前、我应该小心什么?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1567617/mcf8329evm-what-should-i-be-careful-about-before-driving-a-bldc-motor-with-mcf8329evm

器件型号:MCF8329EVM


工具/软件:

大家好、我想使用 MCF8329EVM 驱动 BLDC 电机。 我不想损坏电路板。 我应该小心些什么? 例如,在这篇文章中提到,如果死区时间设置不正确, MOSFET 可能会损坏: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1514312/mcf8329evm-mcf8329evm 。  我想了解这样的事情。 谢谢你。 有关我的 BLDC 电机的一些数据:

波兰数:8.

相间电阻:0.25 欧姆

相间电感:0.13mH

反电动势常数:0.023

空载速度:9853 转/分

标称电压:28 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用此处共享的默认 json 文件、只更改电机参数: e2e.ti.com/.../mcf8329evm-questions-about-motor-studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    是的、请使用 常见问题解答中 最匹配最终应用的调优文件、并相应地修改电机电气参数。 我们已在器件中实现了必要的故障保护机制、例如 VDS_OCP、VSENSE 和 HW_LOCK_LIMIT 等 这将有助于保护器件免受故障的影响。

    谢谢、

    Dhinesh