请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-DRV290XEVM工具/软件:
您好、
我正在评估 ULC1001-DRV290XEVM、该器件用于直径为 65mm、厚度为 3mm 的摄像头窗口(熔丝硅或 Borofloat)、两侧均有 AR 涂层。 该窗口目前使用的是疏水性层、但我正在探索 ULC 方法是否可以替代它来进行海洋环境中的水清除((UV 和海水暴露)。
您能否就如何针对更大的光学窗口实施此解决方案提出建议?
感谢您的指导。
www.currentcorp.com/.../