This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:关于 AVDD。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329-Q1, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1568115/drv8329-q1-about-avdd

器件型号:DRV8329-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8329

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

客户将 AVDD 错误地连接到外部直流/直流、其 VOUT 为 3.3V:

这也能正常工作吗? DRV8329-Q1 有任何风险?

 

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    DRV8329 上的 AVDD 是输出、而不是输入。 由于预期外、器件尚未在此配置下进行测试、因此这可能会产生未知的后果。 建议将 AVDD 与 3.3V 电源断开

    此致、

    Yara