This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334EVM:与 48V 应用不兼容

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334, DRV8353, DRV8363-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1568097/drv8334evm-not-compatible-with-48v-applications

器件型号:DRV8334EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8363-Q1、DRV8334 、DRV8353

工具/软件:

您好的团队、

为什么它不能支持 48V 应用?
我想知道将电压限制在 12V 和 24V 的原因。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yamashita-San、

    电源电压分为两类:电池供电和线路供电。 在电池供电系统和线路供电系统中、电源电压都可能会发生变化、因此电机驱动器应至少支持电池的最大电压、并提供额外的余量、防止系统中出现电压反馈或瞬态。 ×建议使用额定值高达 1.2 μ V 最大电压的电机驱动器、对于稳压良好的电源和低功率电机、额定值高达 1.5 至 2 倍(对于大功率电机和电池系统)。

    一般来说、我们的 60V 驱动器(如 DRV8334)建议用于 12-24V 应用、而我们的 85/100V 驱动器 (DRV8363-Q1、DRV8353) 建议用于 48V 应用。

    此致、

    Akshay