This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:与 INA240A4D 配合使用、适用于 BLDC FOC 应用

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1569080/drv8962-use-with-ina240a4d-for-bldc-foc-application

器件型号:DRV8962
主题中讨论的其他器件: DRV8412

工具/软件:

我正在研究使用 DRV8962 的一种设计、该设计可使用 FOC 控制各种 BLDC 电机。

这需要比使用 IPROPI 引脚提供的更精确的线圈电流检测、因此我们正在考虑使用 INA240A4D 来测量高侧电流。 表示结果。 INA240A4D 的输出将馈入控制 DRV8962 的微控制器的 ADC 输入。

MCU、 INA240A4D 和 DRV8962 的逻辑电平电源电压为 3.3V、ADC 输入范围的标称值为 0V 至 3.3V

这是否是在此应用中进行电流检测的建议方法?

此致

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您发送编修。

    [引述 userid=“667946" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1569080/drv8962-use-with-ina240a4d-for-bldc-foc-application

    这需要比使用 IPROPI 引脚提供的更精确的线圈电流检测、因此我们正在考虑使用 INA240A4D 来测量高侧电流。 表示结果。 INA240A4D 的输出将馈入控制 DRV8962 的微控制器的 ADC 输入。

    MCU、 INA240A4D 和 DRV8962 的逻辑电平电源电压为 3.3V、ADC 输入范围的标称值为 0V 至 3.3V

    这是否是在此应用中进行电流检测的建议方法?

    [/报价]

    您可以自由选择任何适合您需求的电流检测方法、不会出现任何问题。 但请注意、片上 IPROPIx 用于内部电流调节。 如果您不需要此内部斩波调节处于活动状态、则似乎必须将所有 IPROPIx 引脚连接至 GND 且输入 VREF > 0.05V、例如您可以将此引脚连接至 3.3V。 这将确保禁用内部电流斩波 Itrip 功能。

    对于 BLDC 应用、请确保 DRV8962 的 300ns 固定死区时间适用于您的应用。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel

    感谢您的回复、我希望已经尝试过这种使用 TI 电流检测 IC 的方法、并有人对此提供了一些具体建议。

    您能否详细介绍一下:

    [引用 userid=“4637" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1569080/drv8962-use-with-ina240a4d-for-bldc-foc-application/6042178 ]对于 BLDC 应用、请确保 DRV8962 的 300ns 固定死区时间适用于您的应用。 谢谢。

    我认为 DRV8962 是为 BLDC 应用而设计的?

    此致、Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的回复、我希望已经尝试过使用 TI 电流检测 IC 的这种方法、并且有人对此提供了一些具体建议。

    对于这些电流检测 IC、我们没有具体的建议。 您可能需要联系 INA240A4D 专家、在主题行中而不是 DRV8962 中提及该器件。

    我认为 DRV8962 专为 BLDC 应用而设计?

    DRV8962 是一款通用四路半桥驱动器。 它主要用于有刷电机和电磁阀。 由于 BLDC 电机需要 3 个半桥、因此该器件可与 BLDC 电机配合使用。 某些 BLDC 应用可能需要非常短的死区时间 50ns。 因此,我的警告。  

    DRV8962 不是驱动 BLDC 电机的主要选择。 TI 拥有主要用于驱动 BLDC 电机的器件产品系列。 请参阅 https://www.ti.com/product-category/motor-drivers/brushless-dc/overview.html 和 https://www.ti.com/product-category/motor-drivers/brushless-dc/integrated-control-bldc/overview.html。 谢谢你。    

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢穆鲁加维尔提供的更多信息

    我们想使用 DRV8962 的原因之一是其能够驱动 BLDC 电机和步进电机。 在电压范围为 48V、电流高达至少 5A 的情况下、是否还有其他方案可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们想要使用 DRV8962 的原因之一是能够驱动 BLDC 电机和步进电机。 是否还有另一种方法可以实现这一点、电压范围为 48V、电流至少高达 5A?[/报价]

    我懂了。 对于 48V 和至少 5A 连续电流步进驱动器、您可能必须考虑采用 DDV(外部散热器)封装的 DRV8962。 对于 DDW 底部散热焊盘封装、48V /> 5A 将超出其散热能力。

    我们产品系列中的另一款器件是 DRV8412、它采用 DDW 封装、但仅支持最大 3A 的电流 请注意、其 DRV8432 型号已停产。 如果驱动 BLDC 需要这种功能、该器件的死区时间会非常短。 这些是我们目前提供的选项。 谢谢你。

    此致、Murugavel