This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:复位问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570075/drv3901-q1-reset-problem

器件型号:DRV3901-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:  

我想与您联系、了解如何复位 DRV3901-Q1? 复位以使 DRV3901-Q1 所有寄存器恢复到默认值。  

它们只能启用/禁用 VDD 电源、无法控制 12V PVDD/VDRV。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    感谢您的问题。

    DRV3901-Q1 具有电源 VDD 和 PVDD 的内部 ORing。 因此、要完全复位器件、需要关闭两个电源。

    您能告诉我为什么客户希望这样做吗?

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    感谢您的快速答复。  

    在某些情况下、如果 DRV3901 删除状态寄存器触发部署但有一些错误、则会锁存为错误状态。 但是、客户希望在不加电和断电 PVDD 的情况下将此寄存器复位为 0h。  

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 的确认。

    遗憾的是、复位的唯一方法是 DEPLOY_STAT 是同时切换 PVDD 和 VDD、或启动新的部署命令。 请注意、新的部署命令将首先需要 CLR-FAULT。

    客户需要重置 DEPLOY_STAT 消息是否有原因?  

    谢谢、

    Ibinu