This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRv8323 已烧毁

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1569006/drv8323-drv8323-has-been-burned-out

器件型号:DRV8323


工具/软件:

您好、专家

我们的 8323 在客户的集成测试期间烧毁。 您能否帮助提供驱动前损坏的可能性?

在此位置有两个熔断的孔

这是接地阻抗。请帮助我检查问题在哪里?

在前置驱动器电源之前有一个 tvs 二极管。 tVS 二极管没有被击穿。 下面是原理图。 请帮助检查设计错误的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户系统中 IDRIVE 的值是多少(R37 选择的值)?

    我怀疑 IDRIVE 设置可能过高、这可能会导致大的瞬态尖峰和 SHx 上的损坏、并进一步损坏其他引脚。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    R35 和 R37  已暂停。到目前为止,已批量生产 20,000 套,其中一套有这种缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量到 VM 和 CPH 之间的正常压降为 0.9V、但现在没有压降。 我怀疑 VM 也已熔断。 是因为 24V 峰值电压导致了芯片损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对我来说、设计看起来是正确的、我在原理图上没有发现问题。 可能是客户系统中罕见的过压事件。

    客户能否重现问题? 是否仅在 1 台设备上发现故障?

    谢谢、

    Joseph