This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:b10/MTTF/FIT 值

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103, DRV8904-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1566433/drv103-b10-mttf-fit-value

部件号:DRV103
主题中讨论的其他器件: DRV8904-Q1

工具/软件:

您好、我想询问 DRV103H  的 B10、MTTF 或时基故障值 (以可用值为准)。

我将对正在进行 ISO 13849-1 合规性预验证的产品使用此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、  

    感谢您与我们联系。

    DRV103 不是一款功能安全产品、但没有这些指标。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有其他指标可用于此目的? DRV103 是我将进行预验证的产品安全电路的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    这是一个旧器件、我们没有该信息。 客户可以自行完成、也可以使用具有功能安全特性的新产品。 如果我能帮您找到适合您应用的产品、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款新产品是什么? 您能给我提供一些细节吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    您能告诉我您的应用要求是什么吗?

    螺线管驱动器可在此处找到:

    螺线管驱动器|德州仪器 TI.com

    具有功能安全特性的器件包括:

    电机驱动器产品选择|德州仪器 TI.com

    为了更好地提供帮助 、请告知我您的应用要求

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好具有与 DRV103 相同的规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    DRV8904-Q1 可用作 与 DRV103 类似的规格:它可在 4.5V 至 32V 的电压范围内提供高达 4A 的电流(并联输出)。 此器件是一款功能安全产品。  

    DRV8904-Q1

    4.5V 至 32V 工作电压–40V 绝对最大电压、 每个输出的 RMS 电流为 1A–并联输出的最大电流为 4A、 可通过 SPI 编程的 PWM 发生器、 集成的保护功能以及每通道通过 SPI 进行的详细诊断

    具有高级诊断功能的 DRV89xx-Q1 汽车多通道半桥驱动器数据表(修订版 C)

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们不能使用它。 我们 的产品已经进入研发的最后阶段、考虑到 DRV103 的尺寸、我们无法选择它。

    您是否具有与此相关的任何值、例如此驱动程序的 MTBF 或 FIT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    这是一个旧设备、不幸的 是、我们没有任何相关信息。  

    此致、  

    Mojtaba.