This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81602-Q1:DRV81602QPWPRQ1

Guru**** 2546670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1568765/drv81602-q1-drv81602qpwprq1

器件型号:DRV81602-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI E2E 支持团队:

- DRV81602QPWPRQ1 不会根据 MOSI 命令启用相应的 O/P。

调试步骤:

验证了 SPI 时序和 plarity (CPOL/CPHA)。 找到“正常“

检查 IN0、IN1 和 IDLE 引脚上的电压电平。 找到“正常“

IN0=低电平、IN=低电平且空闲=高电平

已验证- VDD 和 Vs 电源–3.3V、12.5V 找到“正常“

开放点:

1.如果要在 IC 中查看任何其他寄存器配置。

2.我们在原型测试过程中使用了 TI 提供的样品,发现它们在今年第一季度与类似的代码库合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    让我回顾一下并在明天之前回复您。

    此致、

    Keerthi