This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:DRV8873-Q1 电流式电机支持??

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8873S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1568799/drv8873-q1-drv8873-q1-galvo-motor-support

器件型号:DRV8873-Q1


工具/软件:

我计划使用 DRV8873-Q1 设计电流计的电流电机。

您会提供任何相关信息还是 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对下表有点困惑:您是否希望使用 DRV8873-Q1 驱动这些负载?

    如果您能为我提供电机的标称和最大额定电流、我会推荐一款最适合驱动电机的器件。 任何关键特性(如电流限制)也可以作为 建议的指南。

    对于 DRV8873-Q1 EVM、有两个选项: DRV8873H-Q1EVM 和 DRV8873S-Q1EVM、  具体取决于您是否更喜欢使用 SPI (S) 或硬件 (H) 型号器件。 对于一般评估、除非您确定 H 型号可以满足您的要求、否则建议使用 SPI 型号。

    这些 EVM 的网页在技术文档部分包含 EVM 本身的用户指南和 EVM GUI。 该网页还提供了下载 EVM GUI 的链接。

    此致、

    Joshua