请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1工具/软件:
您好、
现在、我们使用 DRV8703QRHBRQ1 来控制电机、使用 PH/EN 模式(模式=0)、PWM 频率为 20kHz。 但我们有一个问题,输入 PWM 信号从 IN2/PH 但发现输出 PWM 信号固定为 20%,当我们增加 PWM 占空比从 20%到 80%时,输出 PWM 占空比始终为 20%,频率变化到 40kHz、什么是原因,如何解决它。
谢谢您、
Alex