This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8908-Q1:

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570351/drv8908-q1-drv8908-q1

器件型号:DRV8908-Q1


工具/软件:

我的 SPI 配置

  • 频率:  1MHz

  • 模式:  模式 1 (CPOL = 0、CPHA = 1)

  • 位顺序:  MSB 优先

  • nCS 通过 GPIO 手动切换  

  • 16 位帧(每个事务两个字节)

我无法为连续模式驱动电机共享 ME 电机驱动配置寄存器值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    感谢您的问题。 为了更好地了解情况,你可以帮助我以下.

    1.您能否提供 SPI 信号的波形?

    2.写入了哪些寄存器

    3、nSleep 引脚的状态是什么?

    谢谢、

    Ibinu