This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315D:关于 I2C 目标 ID(从器件地址)。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570314/mcf8315d-regarding-i2c-target-id-slave-address

器件型号:MCF8315D


工具/软件:

尊敬的团队:

我想知道两个 MCF831x I2C 是否可以连接在同一总线上?

我已经检查了 MCF831x 数据表中指定的 TARGET_ID、其值仅为 0x60 (0xC0 或 0xC1)、可能无法实现、但想确保它。

谢谢你。

Bests,  
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    MCF 支持 0 至 0x7F I2C 地址。  

    您可以使用两个不同的地址连接两个 MCF。

    在每个器件 EEPROM 中对 I2C 地址进行编程、上电时将使用相应的 I2C 地址。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.