This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:封装上会有白色标记

Guru**** 2551590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562344/drv8323-white-mark-on-the-package

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件: DRV8823

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我的团队最近订购了此器件、包装上似乎有一个白色标记、如下图所示:

您能否帮助确保这不会影响产品的性能?  

我们实际上已经提交了  此部件的退货请求(代码:CPR251129480)、但团队没有回复。 请帮助我们进行调查、因为这会减慢我们的生产速度。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KY:

    我正在内部与我的团队进行检查。 明天我会更新

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KY:

    完整器件型号是多少? 这些器件在密封包装中是否立即看起来像这样?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    我已向您发送了两封电子邮件、但不确定您是否已收到。 请帮助确认。

    完整器件型号为 DRV8323HRTAR、可在生产前或 QA 入库检查期间检测到。

    此外,我们打开更多的框,并检测类似的问题与其他框附加每张图片. 我们还在图片中指明了器件的生产日期代码。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下图像以供参考。 我需要紧急验证、因为这会影响我们的生产时间。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KY:

    我的团队正在审核所提供的信息。 我会在收到回复后立即更新。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    祝您愉快! 希望您为我们提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KY:

    我能够与我的团队确认这些白色标记是 不正常的、这是否会影响绩效也不清楚、因为必须对单元进行分析。 我正在尝试找出需要提交商品的位置、以便进行此分析。 我明天就会有反应

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    希望您有关于这个问题的消息。

    我已经和工厂讨论过、他们告诉我收到的 IC DRV8323 已经有白色标记、他们以前在其他 IC 中也看到过、但他们使用它没有问题、因为当时他们急于生产。  

    因为您的生产必须在发货前进行检查、如果出现问题、则应进行检测。 您是否与生产该 DRV8823 的后端晶圆厂通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KY:

    通常情况下、我没有与生产我们器件的制造厂联系、我相信您已经就这个问题与我们的质量团队联系过? 请跟进 FQE Tingwei、因为他们将能够进一步帮助解决此问题。

    此致、

    Yara