This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8904-Q1:是否知道热性能是什么样的?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8904-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1568447/drv8904-q1-any-idea-what-the-thermal-performance-looks-like

器件型号:DRV8904-Q1


工具/软件:

大家好。 我希望获得一些有关 DRV8904-Q1 H 桥驱动器热性能的信息。 有人做过任何测试? 我在数据表中找不到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    我将检查是否有任何可以共享的内部热测试信息。 明天我将为您提供更新。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、这有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adbul:

    抱歉耽误您的时间、我们没有有关此器件热性能的信息。 我必须向您介绍我们有关 计算功率耗散的应用手册 、该应用手册可与数据表 RthetaJA 一起用于计算 近似的温升。

    此致、

    Joshua