This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:DRV8873 正向模式再循环

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1569705/drv8873-drv8873-forward-mode-recirculation

器件型号:DRV8873


工具/软件:

我想知道何时发出从 IN1=高电平、IN2=低电平到 IN1=IN2=高电平的命令...最初通过 FET 的体二极管进行再循环、在死区时间后、它会通过 OUT2 HS FET 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、是这样。 在死区时间期间、输出变为 Hi-Z 并通过二极管再循环、然后高侧慢速衰减将在两个 FET 都导通的情况下继续再循环。

    电流再循环和衰减模式

    此致、

    David