This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353R 中的方向控制

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570533/drv8353rs-evm-direction-control-in-drv8353r

器件型号:DRV8353RS-EVM


工具/软件:

大家好

我尝试使用上述真值表了解如何实现电机的正向和反向。 手动 INHC 将决定电机方向、可以是 0 或 1。

我已经分享了真相表的屏幕截图.  

您可以用任何正向和反向的例子来解释我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据 INHC 的 0 或 1 设置、方向为顺时针或逆时针。 您可以根据所需的方向将该引脚保留为 0 或 1。

    您能否通过一个示例解释一下您的意思?

    您可以看到表中每个输入的相位转换。

    谢谢你

    Joseph