This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:LRA 电机驱动问题

Guru**** 2554800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD, DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1568759/drv2605levm-md-lra-motor-drive-issue

部件号:DRV2605LEVM-MD
主题: DRV2605L 中讨论的其他器件

工具/软件:

使用 DRV2605LEVM-MD 驱动器板测试 LRA 电机时、我面临一些复杂性。

将 LRA 电机连接到 OUT5–OUT8 端口并执行测试时、尽管这些端口的相应 LED 指示灯按预期亮起、但电机不工作。

相比之下、当我使用 ERM 电机进行测试时、它会正常工作。 此外、在 Haptic Console 工具中、ERM 电机校准成功、但在 LRA 校准期间失败。

我还附上了一些与此问题相关的快照、以供您参考。

您能否指导我在这种情况下可能出现什么问题、以及在排除故障或解决此问题时应遵循的哪些步骤?

https://drive.google.com/file/d/1vhA-kBHQ0EzJmugusp-OmAumB0a9M7/view?Fw_Ag = drive_link

https://drive.google.com/file/d/1km-TXn8cPmZOZFX3doTaKd2E-VoOV6Nt/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1goVWIZnsZvCCZdSbwsuNLirJy1xED8Kz/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1ApibsrBNiOx2ARFQ7fMGPYvJYYVomnLo/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1SL2c-8BRlFpVsuAwMwhIWWoG8DbxvAlP/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:

    对延迟深表歉意。 要驱动 DRV2605LEVM-MD、应使用下面所示的其他控制台窗口。 连接 EVM 时可能会弹出 DRV2605L Console 窗口、但您可以转到“Tools"->"Console"->“->选择“选择 EVM-MD“ EVM-MD。  

    第二个图像显示默认设置为 ERM、因此这可能是您看到 ERM 工作的原因。 如果这样可以解决问题、请告诉我。