This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:驱动器的 C 和 D 型号之间的差异

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571518/mcf8316d-difference-between-c-and-d-variant-of-the-driver

器件型号:MCF8316D


工具/软件:

我一直使用 MCF8316C、我正在考虑跳转到 MCF8316D、从数据表来看、主要区别似乎是 D 型号提供更多控制方法、包括弱磁和更高的 PWM 频率 (100kHz 与 60kHz)、以及更多调优选项。 我是否错过了 C -> D 的任何其他重大改进或更改、id 假定这或多或少是升级的下降。  

此外、当我从 C 切换到 D 时、还有一种方法可以更新当前为 C 型号提供的配置文件。