This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8376:DRV8376 的 Vin 问题

Guru**** 2557330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570388/drv8376-the-vin-issue-for-drv8376

器件型号:DRV8376


工具/软件:

您好、

我们考虑 在电机驱动器工程中使用 DRV8376、现在我们不知道 Vin 逻辑输入电压 、因为数据表中没有说明、  

您能 解释一下 Vin 电压的器件设计原理吗? 以及如何获得 5.5V 最大值 来自 VVM (24VDC) 的电压? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、张先生、

    电源输入称为 VM、逻辑引脚电压称为 Vin。 您可以在数据表的下表中找到允许的电压范围。

    VIN 可以来自 MCU、用于逻辑引脚。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的答复。

    所以您意味着 Vin 来自 extend(如 MCU 或 IO)、而不是来自  VVM 的内部电源转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、张先生、

    是的、Vin 是为表中列出的引脚 (DRVoff、INHx 等)提供的输入。

    如果回答了您的问题、请将该主题标记为已解决。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的支持。