This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:测量精度及其随温度的变化

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571484/drv8718-q1-measurement-accuracy-and-its-change-over-temperature

器件型号:DRV8718-Q1


工具/软件:

您好、

我有两个问题:

  1. 在典型条件下、DRV8718-Q1 内部电流检测放大器 (CSA) 的输入失调电压/测量精度是多少? 请 µV 以 mV(或 μ V)为单位的典型值和最大值。
  2. 此精度随温度有多大变化(例如−Δ V 40°C 至<xmt-block1> 125°C</xmt-block>)? 125°C?  

最佳、Ω

Letao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Letao:

    感谢您的提问。 您正在发布到公共 E2E、而不是内部 E2E。  

    您能否分享客户的名称 (Tier1/OEM) 和应用用例(例如座椅位置控制)?

    1/2. 此处提供了精度相关规格。 最关键参数输入失调电压的温漂为+/–10uV/°C

     

    此致

    Shinya