This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434EVM:基准电压位分辨率

Guru**** 2558740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571353/drv8434evm-reference-voltage-bit-resolution

器件型号:DRV8434EVM


工具/软件:

我希望找到可以命令给驱动器的电机绕组电流的分辨率。 看起来这将由“基准电压“的分辨率决定。 是否有方法可以找到该分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您与我们联系。  

    IFS 与 VREF (V) 与 kV (V/A) 之比有关。 Vref 的分辨率是影响 IFS 的一个因素、而 Kv 的±5%变化也会影响 IFS。 此外、电流跳变精度因输出电流而异。 为确定最终决议、必须考虑所有这些因素及其综合影响

    此致、  

    Mojtaba.