This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:独立半桥模式下的保护特性

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571053/drv8703-q1-protection-features-in-independent-half-bridge-mode

器件型号:DRV8703-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我希望你做得好!

您能不能告诉我、“7.3.14 保护电路“一章中 DRV8703-Q1 数据表中的保护特性对于 H 桥模式以及独立半桥模式是否相同?

使用独立半桥模式时、是否具有任何安全功能限制?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我还有一个问题。 您还能谈谈在独立半桥模式下如何进行电流检测吗? 该器件可以独立检测两个电机电流、还是检测流经两个电机的总电流?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您的提问。 您正使用公共 E2E、而不是内部 E2E。

    您能否提供客户的名称和应用用例(例如汽车座椅位置控制)? 如果需要、请切换到内部 E2E。

    DRV8703-Q1 是一款旧款器件、新的新一代 DRV8705S-Q1 在~5 年前发布。 对于新的客户平台、我们建议使用 DRV8705S-Q1。 它的功能和器件成本更好。

    此致

    Shinya