This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:关于 48V/4.2A 时的复位、RθJA 和应用的阐述

Guru**** 2559770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8256, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1572213/drv8256-clarification-on-reset-r-ja-and-application-at-48-v-4-2-a

器件型号:DRV8256
主题中讨论的其他器件: DRV8262

工具/软件:

您好:

根据 此主题、DRV8256 系列不需要 nSLEEP 复位脉冲。

您能否澄清一下这在 OCP 和 OTSD 之后是否也适用? 具体来说:

  • 器件是否会自动从这些故障情况中恢复?

  • 如果不需要、是否有推荐的不需要 µC Ω 电阻的低成本自动复位电路?

我还想了解有关的更多详细信息 RθJA 值 指定顺从电压。 这是从器件在自然通风条件下还是从在特定 PCB 上进行测试得出的? 如果采用后者、您能介绍一下该 PCB 的属性吗?
此外、列出的 IVM(以及 PQ,静态电源电流耗散)值是否包括 DVDD 稳压器电路产生的热量?

我的应用需要一种简单而经济的电路来控制高达的电压 48VDC 时为 4.2A 、具有基于高侧和低侧电流检测的电流限制。 如果您对此要求有替代器件或电路建议、我会很感兴趣。

此致、
Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、

    感谢您的发布。

    根据 该主题、DRV8256 系列不需要 nSLEEP 复位脉冲。

    这是指我们产品系列中在上电后需要 nSLEEP 复位的器件与 DRV8256 相比。 不用于故障恢复。  

    [引述 userid=“645621" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1572213/drv8256-clarification-on-reset-r-ja-and-application-at-48-v-4-2-a

    您能否澄清一下这在 OCP 和 OTSD 之后是否也适用? 具体来说:

    • 器件是否会自动从这些故障情况中恢复?

    • 如果不需要、是否有推荐的不需要 µC Ω 电阻的低成本自动复位电路?

    [/报价]

    在该器件中锁存故障 (OCP 和 OTSD) 后、这不适用。 请从其数据表中查看以下内容。 不会从这两个故障中自动恢复。

    我们没有推荐的自动复位电路。 发生故障时、nFAULT 引脚将被拉至低电平。 您可以使用该引脚触发几 ms 延迟电路、以在 nSLEEP 上创建低脉冲输出。

    我的应用程序需要一个简单且经济的电路来控制高达 48VDC 时为 4.2A 、具有基于高侧和低侧电流检测的电流限制。 如果您对此要求有替代器件或电路建议、我会很感兴趣。[/报价]

    如果 4.2A 是连续电流要求、则使用 300mΩ HS+LS FET @ 125°C 时、功率耗散至少为 4.2 x 4.2 x 0.3 = 5.3W。这超出了此 IC 可用封装热规格的能力。 器件肯定会经历热关断。 集成电流调节(电流限制)仅基于内部低侧电流检测。 该器件在高侧没有电流检测功能。 所有具有集成功率 MOSFET 的驱动器都不具有高侧和低侧电流检测功能、因为这不是必需的。 在该器件中、内部电流镜检测低侧再循环电流以及沿 H 桥导通任一方向的驱动电流。

      

    如果您的驱动要求是在 48V 直流时为 4.2A、您可能需要考虑 DRV8262 DDW 封装并将其用于单路 H 桥配置。  

    我还想了解有关的更多详细信息 RθJA 值 指定顺从电压。 这是从器件在自然通风条件下还是从在特定 PCB 上进行测试得出的? 如果是后者、您能否描述该 PCB 的属性?

    DRV8256 数据表中引用的文档 提供了此信息、即 https://www.ti.com/lit/an/slma002h/slma002h.pdf。  请参阅部分  A.4 Texas Instruments PowerPAD 的 JEDEC 电路板设计示例 Tm  硬件包 。  

    此外、列出的 IVM(以及因此的 PQ,静态电源电流耗散)值是否包括 DVDD 稳压器电路产生的热量?

    当 nSLEEP = 1 时、DVDD 稳压器处于活动状态。 nSLEEP = 1 时的 IVM 规格包括 DVDD 稳压器 Iq。 请参阅部分  8.2.2.1.1 功率耗散和热量计算 选择磁性元件。这里显示了 PQ 的计算。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]