This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:MCT8316Z 复位寄存器值错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551480/mct8316z-mct8316z-reset-register-values-wrong

器件型号:MCT8316Z


工具/软件:

我有一个 MCT8316Z。 一切似乎都正常。 我可以顺利读取和写入寄存器。 但复位后、某些寄存器值与数据表中所述的值不匹配。 例如、Control_Register_ 2A 寄存器的读数为 0x60、但数据表中显示复位值应为 0x80。

数据表是错误的、还是我的器件出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    我将验证默认设置并返回给您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能验证默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    我已经提出了此信息的请求,我将能够在下周回复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    控制寄存器 2 和控制寄存器 4 不匹配、我们将更新数据表。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好! 我也看到了该问题、数据表似乎还未更新。 我们什么时候可以得到它? 任何帮助都是非常感谢,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们正在收集数据表中所需的更正信息、 我们将在几周内提供更新后的数据表。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我们的团队有点紧张。 您认为哪些寄存器控制异步/同步数字霍尔效应传感器?(如果可能) 它们位于 Control_Register_ 2A 上。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    PWM_MODE 配置在 Control_Register_ 2A 中、用户可以在此更改模式。

    数据表错误出现在默认模式下、您使用的是 SPI 还是硬件型号?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.