工具/软件:
您好:
我的客户想确认一些关于步进和衰减的事情。 请您就以下几点向我提出意见吗?
1. sttepping 由位于一个象限的 MICROSTEP_MODE 配置。 例如、如果 MICROSTEP_MODE=0110b、DRV8434S 将在一个象限中增加/减小电流 16 个阶跃、因此在 360 度范围内它将具有 16x4=64 个阶跃。 我的回答正确吗?
2.第 11 页的数据表显示“DRV8434S 配备了智能调优衰减模式“。 如果有衰减模式、请告诉我如何确定在某个时刻执行哪种衰减模式? 是否可以通过检查 CTRL2 控制寄存器中的 DECAY[2:0]来找到它?
3.第 20 页的表 7-7 显示“混合衰变: 30%快“或“混合衰变: 60%快“为下降步。 如果是“混合衰减:30%快速“、是否表示慢速衰减为 70%、快速衰减为 30%?
此致、
川崎义和