This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81620-Q1:芯片的应用问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571425/drv81620-q1-the-application-issues-of-chips

器件型号:DRV81620-Q1


工具/软件:

默认状态不正确。  SPI 才能控制。  如何控制 in0 和 in1 的默认值?

新芯片的输出全部为 0。  请使用 SPI 进行控制。  当芯片不受控制时、DO 输出有时会出现、有时不会出现。  此芯片是否有标准控制程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    “那你就来找我吧。“

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅示波器捕获通过 SPI 打开 OUT2:

    蓝色 — SCLK

    黄色 — SDI

    绿色 — SDO

    如果需要有关如何控制的示例、请参阅 EVM 和固件/GUI。

    此致、

    Keerthi