This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:DRV8803 输出抖动

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571218/drv8803-jitter-in-output-of-drv8803

器件型号:DRV8803


工具/软件:

您好:

我使用 DRV8803PWPR 四路低侧驱动器 IC。

在输出引脚上、我连接了 2.2K Ω 电阻器、输出电源电压为 24V。

我将 100u 和 0.1uF 电容器靠近 IC 放置。

我正在获得 100KHz 频率下 494ns 左右的抖动。 为什么在我的输入信号干净时会出现这种抖动。

如何消除这种抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    输出抖动来自 与内部数字时钟同步(采样)的输入边沿。 数字同步器用于在输出控制逻辑内进行进一步处理。 由于 INx 的异步性质、边沿同步器输出最多可能会在两个 时钟周期  内出现变化、这会呈现为输出抖动。 这是我们许多有刷直流电机驱动器中的一种行为。 这种抖动 在同步异步输入信号时很常见。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我如何消除或减少它是有任何方法.

    我想要适用于 250kHz 频率、24V 输入电源保护功能的四路低侧驱动器、您能建议使用 TI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无法从器件的角度解决此问题。 在电机驱动器应用中不会导致问题。 您看到了任何问题吗?

    DRV8803 ON 支持高达 100kHz 的 PWM 频率。  

    DRV8952 支持高达 200kHz 的频率。

    我们仍在构建可支持更高频率的低侧驱动器产品系列。 开始生产的时间表是什么?

    此致、

    David