This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:PWM 控制

Guru**** 2561560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1572638/drv8256-pwm-control

器件型号:DRV8256


工具/软件:

您好的团队、


我对 DRV8256 有如下疑问:
对于 PWM 控制、是否必须使用 IN1/IN2 引脚而不是 EN/PH 引脚?
如果对 EN 引脚施加 PWM 并且方向由 PH 引脚控制、它是否无法正常工作?
2.如果这不受支持、是否计划在路线图中发布允许通过 EN/PH 引脚进行 PWM 控制的器件?
3、如果它确实有效,当使用 EN/PH 控制驱动时,我们相信行为可能会因旋转方向而异—即 PWM 驱动可能会在一个方向插入制动器,在另一个方向打开。
我们是否有计划发布使用 EN/PH 控制时、无论旋转方向如何、驱动行为都保持一致的器件?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    DRV8256 有两种型号、DRV8256E 支持 PH/EN 控制接口、DRV8256P 支持 PWM 控制接口。 引脚 24 和 25 都用作任一器件的输入。  

    如果使用 DRV8256E、EN 引脚上的 PWM 信号可以正常工作。 当 EN 为高电平时、OUT1 上的输出电压将为高电平、当 EN 为低电平时、两个输出都进入 Hi-Z 状态、同时电流在衰减期间再循环。 电流衰减方法通过使用 DECAY 引脚 21 来设置。

    如果使用 DRV8256P、可以在 IN1 或 IN2 上使用 PWM 信号、以便在电流再循环期间选择高侧或低侧慢速衰减。 DRV8256P 上的 PWM 接口在电流再循环和控制方面可实现更大的灵活性。  

    (+)【常见问题解答】用于控制有刷直流电机的接口 (PH-EN 或 PWM)-电机驱动器论坛 — 电机驱动器- TI E2E 支持论坛 

    此致、

    David