This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:45k 或 47k、用于四电平输入

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1572239/drv8320-45k-or-47k-for-four-level-inputs

器件型号:DRV8320


工具/软件:

在 DRV8320 数据表的第 13 页上、模式 2 在四电平输入上的测试条件指定为 45kΩ ±5%至连接 AGND、但在第 15 页上指定为 47kΩ ±5%。 以下哪些值是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liam、

    请使用 47k Ω 作为增益

    此致、

    Yara