This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:触觉 IC

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1569775/drv2605l-haptic-ic

部件号:DRV2605L


工具/软件:

你(们)好  

我的客户应用程序用于与医疗应用相关的 15.6 英寸显示器。 请推荐合适的 Haptic IC。 目前、整个显示屏需要振荡。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    我认为、对于这个尺寸的监视器、可以使用多个 DRV2605L 器件和多个 LRA/ERM 触觉电机。 可通过外部硬件触发同时触发多个触觉电机。

    DRV2605L 具有一些优点。 由于它有一个内部波形存储器和 123 种触觉效果库、因此可以非常轻松地找到满足要求的效果

    或者、可以使用 DRV2510 等大功率驱动器。 如果采用更大的单螺线管、它可能会在显示屏中产生必要的触觉效果  

    由于 DRV25010 是一款模拟输入器件、因此您还需要一些外部 DAC 来创建波形。 即使是 DRV2605L 也可用作 DRV2510 的驱动器。  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur

    感谢您的信息。

    如何同步和控制多个 DRV2605L? 是否有参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们实际上提供了一个可用于评估此用例的 EVM

    DRV2605LEVM-MD 评估板|德州仪器 TI.com