This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81080-Q1:封装材料信息

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571657/drv81080-q1-package-material-information

器件型号:DRV81080-Q1


工具/软件:

我们  在数据表中找不到 DRV81080QPWPRQ1 的“封装材料信息“(卷带包装箱)。

您能否先发送部分页面并将其添加到未来的数据表中?

 

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您指出这一点。

    我们正在获取这些信息。 我将能够在几天内提供此信息。

    谢谢

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的耐心。

    我们正在进行数据表更新。 同时请使用所附 文档中的数据。

    谢谢、

    Ibinu

    e2e.ti.com/.../T_2600_R-information-_2D00_-DRV81xxx.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    感谢您的更新。 如果您能发送包装箱信息、我们将不胜感激。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在尝试与内部团队一起解决这一问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahara-San:

    感谢您的耐心、请使用以下信息

    谢谢、

    Ibinu